欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

材料置换的轻量化技术-CFRP成形件案例

  • 2020.03.22 14:25:45
  • 米思米
  • 2194

   使用高温来热熔塑料,在金属模具中成形的塑料成形件是一种具有高精度,并富有量产性的生产方式。在这种塑料中,将CFRP复合材料(将短纤维碳作为添加剂)置换成金属材料的技术正逐步实用化。

 (1) CFRP成形件指

   ・CFRP成形件是一种提高了短纤维碳所带来的高强度和耐磨损性的塑料成形件。

   ・为此,由于它具有量产性,因此,也有望能做到低成本化(图1)。

   ・但是,它具有与普通塑料和工程塑料不同的塑料性质。因此,在金属模具结构上存在难度,在成形技术上也有难度。

   ・塑料当中,大量含有高的碳纤维,程度达10%~20%。因此,即使树脂熔化后,也难以流动。而且,很大程度上受温度变化的影响。

   ・此外,在机械加工中,它是一种也难以进行切削加工的难切削材料。

材料置换的轻量化技术-CFRP成形件案例 

   ・从【图1】下面的照片中,可以看到直径为3~5μm,长度为数100μm的短纤维碳。

   ・就像在之前文章中所说明的那样,它具有强度比铁强(4倍以上),热位移小等特点,因此,是一种有望不断被人用来置换金属材料的材料。

    ・对于CFRP成形件,人们正在研究把它应用到滑动部件和外部装饰盖、高温部的密封部件等部件上。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities